主题中讨论的其他器件: PurePath-CMBEVM、 CC1310、 TAS5760XXEVM
你好。
我是音频领域的新手、如果我说的话、请原谅我。
我刚刚购买了 TAS5760xx EVM 和 PurePath-CMBEVM、以测试 TAS5760M 在 PBTL 模式下的功能并了解如何通过 CC1310 Launchpad 使用。
我这么做是因为在产品网页上、它说:"TAS5760xxEVM 既可以在立体声 BTL 模式下运行、也可以在单声道 PBTL 模式下运行。"
但在阅读 TAS5760xx EVM 用户指南 (slou371a)后、我没有看到要在 PBTL 中配置 EVM 的任何内容。
我在 e2e 论坛中搜索并找到了两个我认为可以帮助的主题:
TAS5760M:如何在 PBTL 中进行配置、这说明了在 PTBL 中设置 EVM 的过程、但仅在理论上如此。 它讨论了如何将扬声器连接更改为 PBTL 连接。 什么是 PBTL 连接?
查看 TAS5760M 数据表(SLOS772F)中的立体声 BTL 和单声道 PBTL 中的 TAS5760xx EVM_RevD -原理图和应用原理图、我看到 EVM 板中的扬声器输出配置为立体声 BTL 应用。
我在单声道 PBTL 与立体声 BTL 中看到的主要区别是:
- SPK_OUTA+和 SPK_OUTA 短接
- SPK_OUTB+和 SPK_OUTB-短接
-单声道扬声器通过 LP 滤波器连接到 SPK_outa (+/-)和 SPK_OUTB (+/-)(多亏 了另一个线程 、我发现了正确的极性)
那么、PBTL 连接又是什么? 将单声道扬声器连接到 EVM 的 OUTB+和 OUTA-? 物理短路(SPK_OUTA+/ SPK_OUTA-)和(SPK_OUTB+/ SPK_OUTB-)的需求如何?
我在 另一个线程中有另一个线索 、其中说(在 TAS5760M 数据表的某些旧版本中)、可以在 LP 滤波器之后短接(SPK_outA+/ SPK_outA-)和(SPK_OUTB+/ SPK_OUTB-)以实现 PBTL 模式。
那么、再说一次、什么是 PBTL 连接? 短接 EVM 的(OUTA+/ OUTA-)和(OUTB+/ OUTB-)输出、然后将单声道扬声器连接到它们?
最后、在 TAS5760 评估板线程中、它被询问的问题非常相似、但我不理解答案。 据说在 EVM 中、除了焊接导线之外、在 LP 滤波器之前不会发生短路(SPK_OUTA+/ SPK_OUTA-)和短路(SPK_OUTB+/ SPK_OUTB-)! 这是 EVM 为单声道 PBTL 模式准备的方式吗??? 最后一个问题谈到了将 EVM 的(OUTA+/ OUTA-)和(OUTB+/ OUTB-)输出短接的可能性、但没有人明确回答。
读数之后、我认为可以在 LP 滤波器之前或之后实现 PBTL 短接、但我希望有人明确告诉我、请。 我想知道以某种方式执行此操作与以其他方式执行此操作(如果有)之间的区别(缺点/优点)(LP 滤波器的 L-C 组件更少)是什么。
真诚地说、我不理解为什么在 TAS5760xx EVM 用户指南中没有对这个基本主题进行充分的处理和解释。 对于像我这样开始使用音频应用的用户、我们将不胜感激、因为我们不必花这么多小时进行调查。
非常感谢。
此致、
Juan Pablo Novo