This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1637:FDA 的优势

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1637, LME49720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/877758/opa1637-advantage-of-fda

器件型号:OPA1637
主题中讨论的其他器件: LME49720

各位专家、您好!

与 LME49720 (双通道放大器)的差分输出电路相比、我对 OPA1637 (全差分放大器)的品质有疑问。

如果我们使用音频信号(20Hz~20kHz)、那么与 LME49720的差分输出电路相比、OPA1637是否具有品质因数?

客户希望 OPA1637在噪声、THD+N 方面具有优势

可以给我一些建议吗?

此外、如果您能告诉我 OPA1637的其他优势、我也非常感谢。

谢谢、此致、

Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    感谢您的联系。 这两个放大器在电压噪声方面非常相似、但由于电流噪声差异很大、我们可以看到总体噪声性能不同。  由于 OPA1637是一款超 β 输入放大器、因此其输入参考电流噪声大幅降低。  电流噪声可以转换为电压噪声、并且可能是您的主要噪声源、具体取决于所使用的电阻器值。 我们必须在您的系统上运行仿真、以了解哪一个可以获得更好的性能。

    关于 OPA1637的优势、您有几个问题。 与使用两个放大器的分立式解决方案相比、FDA 可使用一个放大器实现全差分输入至全差分输出。  因此、在分立式解决方案上使用 FDA 时、通常使用的功率要低得多。  

    下面是两个器件的规格规格比较。

    规格 OPA1637 LME49720
    通道数 1 2.
    Vs 最小值(V) 3. 5.
    Vs 最大值(V) 36. 34
    GBW (MHz) 9.2. 55
    转换率(V/us) 15. 20.
    Vn (nV/rtHz) 3.7. 2.7.
    IN (fA/rtHz) 300 1600
    轨到轨 --
    Iq 典型值(mA) 0.95 5.
    ISC 典型值(mA) 31. 26
    最大偏置电流(pA) 2000年 72000年
    工作温度(°C) -40至125 -40至85
    其他特性 超级 β 输入 不适用
    价格(Web $) 1.25 | 1ku 1.10 | 1ku

    此致、

    Tyler Noyes  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler-San、您好!

    感谢你的答复。

    我知道 OPA1637具有一些优势(功耗、电流噪声)

    此外、感谢您分享比较表。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi