主题中讨论的其他器件:TPA3128D2、
您好!
我对 BSN (P) R/L 和 OUTN (P) R/L 之间的电容器大小有疑问
我的客户正在使用 TPA3118D2设计扬声器系统、并参阅 TPA3128D2 EVM 用户指南。
其设计为 BTL 连接、Vcc:DC25V、负载:3 Ω/60W 输出(峰值功率120W)
关于 TPA3128D2 EVM 的 C15、C16、C17和 C18、它们为0.22uF/25V GRM188R71E224KA88D (Murata)
EVM 使用0603 (1.6x0.8mm)、由于0603短缺、我的客户希望使用0201 (0.6x0.3mm)或0402 (1x0.5mm)的小电容器。
问题如下
-
如果它们使用与0.22uF/25V 相同的小尺寸规格、是否存在问题?
-
如果尺寸小但没有确切的规格、是否可以使电容器并联?
-
电容器的额定电压必须超过25V?
此致、
猪排