This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:用于将 BRP (N) P/L 连接到 OUTP (N) R/L 的小尺寸电容器

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2, TPA3118D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/893406/tpa3118d2-small-size-caps-for-brp-n-p-l-to-outp-n-r-l

器件型号:TPA3118D2
主题中讨论的其他器件:TPA3128D2

您好!

 

我对 BSN (P) R/L 和 OUTN (P) R/L 之间的电容器大小有疑问

 

我的客户正在使用 TPA3118D2设计扬声器系统、并参阅 TPA3128D2 EVM 用户指南。

其设计为 BTL 连接、Vcc:DC25V、负载:3 Ω/60W 输出(峰值功率120W)

 

关于 TPA3128D2 EVM 的 C15、C16、C17和 C18、它们为0.22uF/25V GRM188R71E224KA88D (Murata)

EVM 使用0603 (1.6x0.8mm)、由于0603短缺、我的客户希望使用0201 (0.6x0.3mm)或0402 (1x0.5mm)的小电容器。

 

问题如下

  1. 如果它们使用与0.22uF/25V 相同的小尺寸规格、是否存在问题?

  2. 如果尺寸小但没有确切的规格、是否可以使电容器并联?

  3. 电容器的额定电压必须超过25V?

 

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu、

    1. 除了电容和额定电压外、还请注意材料。 建议使用 X5R 或更高质量的器件、这在小型封装下可能会很昂贵。 如果满足这些规格、则可以使用它。
    2. 是的、可以使用并联电容器。
    3. 建议电压额定值至少为16V。

    Rgards、

    Hector Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hecter-San、

    感谢您的支持。

    我想在 参考设计中确认电感器(10uH)。  电感器是否可以使用?  

    IHLP5050FDER100M01 (Vishay)

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    猪排、

    我已经检查 了 IHLP5050FDER100M01的电流额定值、是的、该器件可用于您的应用、具有足够的裕度。 谢谢。

    此致、

    Hector Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hecter-San、

    我的客户希望确认两个以下的自举电容器。

    -建议电容器的额定电压超过16V、这对于3欧姆负载和120W 是否足够?

     他们的理解是电容器的电压为直流+脉冲系数。 因此、16V 额定值看起来还不够。

    -关于内部电路、开关 FET 栅极始终获得6.9V (GVDD)电压?  我们是否需要考虑脉冲因子(AC?)的影响  和电容器?

     电容会因直流偏置而变化、那么我们如何选择0.22uF 的电容器范围?

    此致、Katsu

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松山

    BST 电容器看到 OUT 和 GATE 之间存在电压差。 该电压差基本上是 GVDD、无论绝对输出电压是在哪里。 因此无需担心交流脉冲。

    由于 GVDD 约为7V、只要选择的电容的直流额定值为16V 或更高、并且品质为 X5R 或更高、就无需担心直流偏置导致的电容压降。 一个0.22uF 的电容器应该足够了。

    此致、

    Hector Zhang