主题中讨论的其他器件: PCM1753
大家好、
我的客户提出了新的需求、我想与您讨论。
应用是电子锁、客户需要2个扬声器、一个用于门铃、另一个用于按键触控按钮蜂鸣音、这两个扬声器都是0.8W 8 Ω 扬声器。 这2个应单独工作。
客户现在使用的是具有单通道输出的编解码器 ALC5660、 并且计划在2个扬声器之前使用开关来单独控制扬声器、而我想我们只能在此应用中使用双通道输出 DAC、我研究了 PCM1754、但不确定这2个输出通道是否可以单独工作。
你建议什么? 这可以正常工作吗? 此外、我认为还需要 I2C 和 I2S。
非常感谢!
乔治