This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:如何单独驱动2个扬声器

Guru**** 2553550 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754, PCM1753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/888063/pcm1754-how-to-drive-2-speakers-separately

器件型号:PCM1754
主题中讨论的其他器件: PCM1753

大家好、

我的客户提出了新的需求、我想与您讨论。

应用是电子锁、客户需要2个扬声器、一个用于门铃、另一个用于按键触控按钮蜂鸣音、这两个扬声器都是0.8W 8 Ω 扬声器。 这2个应单独工作。  

客户现在使用的是具有单通道输出的编解码器 ALC5660、 并且计划在2个扬声器之前使用开关来单独控制扬声器、而我想我们只能在此应用中使用双通道输出 DAC、我研究了 PCM1754、但不确定这2个输出通道是否可以单独工作。  

你建议什么? 这可以正常工作吗? 此外、我认为还需要 I2C 和 I2S。

非常感谢!

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    PCM 是否需要直接驱动扬声器、或者是否有放大器?  如果他们需要一个也可以驱动扬声器的器件、那么您需要查看一些 TAS 器件。

    DAC 具有左右两个通道、因此它们可以使用一个用于铃钟、另一个用于按钮、只需在数字控制器中映射该通道。  

    此外、请注意 PCM1754由硬件控制、PCM1753由 SPI 控制。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复。

    是的、最好直接驱动扬声器、但似乎我没有考虑 DAC 的输出容量。 该器件可以驱动多大的电流?  

    我研究了该编解码器、它具有集成的 SPK 驱动器、这可能就是原因。 我还将介绍 TAS 器件。

    非常感谢!

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM1754的额定最小负载是5kΩ Ω 交流耦合电阻负载。  因此、该器件无法真正驱动任何扬声器。

    我认为 TAS 器件或数字输入耳机驱动器是您的最佳选择。

    谢谢、

    Paul