This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:是否可以帮助检查 TAS5805M 是否支持 i2c 时钟拉伸?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/896662/tas5805m-could-you-help-check-tas5805m-support-i2c-clock-stretch-or-not

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

您能否帮助检查 TAS5805M 是否支持 i2c 时钟拉伸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、  

    您能解释一下时钟拉伸的含义吗?

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Carolina、
    I2C 从设备无法与主设备提供的时钟速度协同工作、因此需要降低一些速度。
    这是通过 一种称为时钟拉伸的机制来实现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    抱歉、我认为 TAS5805不支持 I2C 时钟扩展。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    感谢您的帮助澄清。