Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5805M 您好!
我正在使用 TAS5805M 进行设计。 自举电容器允许的值范围是多少? 数据表规格0.22uF。 0.47uF 或1uF? 最小电压是多少? 2 x PVDDTM。
谢谢
Steve
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.