This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:自举电容值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/878340/tas5805m-value-of-bootstrap-capacitor

器件型号:TAS5805M

您好!

我正在使用 TAS5805M 进行设计。  自举电容器允许的值范围是多少?  数据表规格0.22uF。  0.47uF 或1uF?  最小电压是多少?  2 x PVDDTM。

谢谢

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、  

    我将坚持使用自举电容器的数据表指南。  

    电容、µF、0.22 μ F、50V、+/-10%、 X7R、0603

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Carolina、

    但是、我仍然想了解将起作用的值范围。  我希望自举和滤波电容器使用相同的值、这样可以节省我的设计成本。

    此致

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、  

    我们不建议使用数据表中指定的值以外的任何其他值、因为这些值已经过测试和验证。  

    如果您决定使用数据表中指定的值以外的值、则可能无法获得数据表性能。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢你的帮助。

    Steve