请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3110D2 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
您好!
我希望每个扬声器获得5W 的输出、那么我应该为 PLIM 设置什么电压电平?
我不确定数据表中所述的输出功率是针对1通道还是2通道。 此芯片由24V 电源供电、输出连接到2个8 Ω 扬声器、并选择20dB 增益。 输入电压为1Vrms。
此外、我想问您如何获得该表的值。 1通道或2通道的输出功率是多少?
我使用 TINA-TI 仿真了电路并使用了公式
但是、对于这两种方法、我无法获得表中的所有值。