This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:PLIM 电压放大器;输出功率计算

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/878177/tpa3110d2-plim-voltage-output-power-calculation

器件型号:TPA3110D2
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好!

我希望每个扬声器获得5W 的输出、那么我应该为 PLIM 设置什么电压电平?

我不确定数据表中所述的输出功率是针对1通道还是2通道。 此芯片由24V 电源供电、输出连接到2个8 Ω 扬声器、并选择20dB 增益。 输入电压为1Vrms。

此外、我想问您如何获得该表的值。 1通道或2通道的输出功率是多少?

我使用 TINA-TI 仿真了电路并使用了公式

但是、对于这两种方法、我无法获得表中的所有值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法看到我添加的图片。 我参考的表格和公式位于数据表的第19页9.3.4 PLIMIT 下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出峰间电压 是 PLIMIT 引脚电压的4倍。

    5W @ 8 Ω 负载、 输出峰峰值电压为9V。 因此、您可以将 PLIMIT 引脚上的电压设置为2.25V。

    设置 PLIMT 后、两个通道的输出功率限制相同。

    此致、

    Derek