This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4951:单端用例

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/894167/lm4951-use-case-of-single-ended

器件型号:LM4951

大家好、

我的客户希望使用 LM4951。 然后我有一些问题。

你能提供建议吗?

1.客户希望使用单端。 要用于单端、客户应添加耦合电容器。 是这样吗?

2.如果是、您能告诉我建议的电容器值和原理图吗?

3.客户计划在输入端使用有价值的电阻器,如下图所示。 是否可以使用? 如果放大器增益存在任何问题、请告诉我。

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    请查看我在下面的回答、如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    1.客户希望使用单端。 要用于单端、客户应添加耦合电容器。 是这样吗?

    是的、正确。 由于存在内部偏置、因此需要使用耦合电容器。

    2.如果是、您能告诉我建议的电容器值和原理图吗?

    建议的电容值为0.39uF、如数据表的图1所示:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4951.pdf#page=2

    3.客户计划在输入端使用有价值的电阻器,如下图所示。 是否可以使用? 如果放大器增益存在任何问题、请告诉我。

    该电阻值也应视为 Ri 电阻器阵列的一部分、因此可以修改增益。 为了计算增益、请考虑等效电阻器。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回答。 我想在下面提出更多问题。

    常见的单端如下所示。

    LM4951是否需要与上述相同的220uF 输出电容器? 我很困惑图1是 BTL 模式。 您是否有单端的原理图示例?

    2.关于增益、我理解有价值的电阻器会改变增益。 您能告诉我如何计算单端使用情况下的增益吗? 这是否与 AVD=2 (RF/RJ)相同?

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我可以得到任何答复吗?

    LM4951不能用于单端输出?

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    1.-在单端模式下使用 BTL 配置时、需要一个大电容器。 如上图所示、本设计中需要220uF 电容器。

    2.-单端增益将是您显示的 AVD = RF/Ri 值的一半。 如数据表所述、BTL 输出使负载两端的电压摆幅加倍。 然后、在相同条件下、输出功率是单端放大器的四倍。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回答。 我几乎理解您的建议。

    关于1、客户希望了解原理图示例。 您能展示一下这个示例吗?  

    我还想知道建议的输出电容器。

    关于2、我了解使用单端时、增益将为一半。 如果它们在输入中使用有价值的电阻器、如我已经展示的那样、公式为 AVD = RF/(Ri + RV)/2。 是这样吗?

    此致。

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    请查看单端配置的建议连接。

    关于单端配置的增益公式、我认为它应该是 AVD = RF/(Ri + RV)。 如 数据表中所述、BTL 配置的增益为 AVD = 2 (RF/Ri)。

    http://www.ti.com/lit/ds/snas453c/snas453c.pdf#page=12

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您发送原理图示例。

    我想确认推荐的电容器为 C3和 C4。

    在您之前的答案中、建议使用的电容器值为0.39uF。 我认为这适用于 C4。 是这样吗?

    此外、输出电容器的建议值为22uF?

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我在您的原理图示例中感到困惑、因为 NC 已连接。 那么、您能否检查下面的原理图是否正确?

    客户计划使用 Gain = 20。 因此,它们需要将电阻器更改为 Ri = 1k 欧姆,Rf = 20k 欧姆。 是这样吗?

    我还希望您回答有关推荐电容器的上一个问题。

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    很抱歉、我在原理图上的错误、NC 引脚必须悬空、正如您在上一个图中正确显示的那样。 应连接到 CCHG 引脚而不是 NC 引脚。

    如果增益= 20、则正确、您将需要 RF = 20k、Ri = 1k。

    其余的原理图看起来正确。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您查看原理图。  

    BTW、我想进一步询问关断信号行为。 您可以在下面查看以下问题吗?

    1.客户需要多长时间设置关断时间? 当客户施加1ms 关断信号时、器件是否正常工作?

    关断信号后、器件将在35mS 后唤醒。 即使输入信号、器件也不会输出信号。 是这样吗?

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    1.-由于使用了 CB 电容器、LM4951需要等待10ms、以确保关断过程已正确完成。 在此期间、器件可能仍在工作。

    2.-通常、器件需要25ms 的时间来完成唤醒时间。 在此时间之前、器件不会输出信号。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.