This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:PurePath-CMBEVM + TAS5825mEVM:发出"将系数写入器件"

Guru**** 2553460 points
Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/878082/purepathconsole-purepath-cmbevm-tas5825mevm-issues-writing-coefficients-to-device

器件型号:PUREPATHCONSOLE
主题中讨论的其他器件:TAS5825M、PurePath-CMBEVM

我正在尝试通过 PurePath-CMBEVM 和 TAS5825M EVM 板使用 PurePath 控制台来调优 TAS5825m 放大器。

1) 1)我可以在激活音频模式时开始调优器件、这些模式不启用"智能"功能、如"字符扬声器"部分中需要有关扬声器的信息的功能

2) 2)当我使用 默认或自定义 Thiele/Small 参数选择"SmartAmp LookAhead"或"Base/Pro"等音频模式时、PPC 的放大器配置会卡在"向器件写入系数"

3)在其他岗位上、我似乎找不到类似问题的解决方案、但是其他论坛岗位上的一些建议解决方案(未得到确认)让我相信问题可能是:

A) Windows 10:在 Window 10计算机上运行的 PurePath 控制台... 我尝试在运行 Windows 10的两台单独 PC 上安装 PPC、但没有成功。 我没有尝试在 Windows 7或8计算机上安装。

b)购买并试用另一个评估板:我最近购买了另一个 PurePath-CMBEVM、因为我之前的板完全停止工作... 我有一个全新 的 PurePath-CMBEVM。  两个 PurePath-CMBEVM 电路板都存在相同的问题。 我尚未尝试更换 TAS5825M EVM

在调谐时、任何有助于我使其他音频模式正常工作的信息都令人惊叹。

谢谢。

最棒的

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    我刚刚遇到了一个非常类似的环境中的相同问题(Win10/64)

    我在 E2E 中找到了这个为我解决的条目:

    path 环境变量不包含到 MATLAB 运行时的链接!

    发布链接:

    (https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/798348/2953919?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TAS5825M%25252520stuck%25252520coefficients#2953919

    末尾随附的 pdf 包含此信息。

    希望它能为您服务-祝您好运!

    再见

    克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Claus:

    非常感谢您的回答。

    我完成了提供的 PDF 中的步骤。 问题已解决! 谢谢! 具体详情如下:

    1) 1)已确认存在: MATLAB 编译器运行时7.16

    2) MATLAB 编译器运行时的路径不存在:系统(控制面板)/高级系统设置/环境变量/系统变量/`路径`/ C:\Program Files (x86)\MATLAB 编译器运行时\v716\RUNTIME\Win32

    对于我来说、解决方案是将 MATLAB 编译器运行时添加到系统环境变量`路径`中、建议使用链接的 PDF。

    一切都好。

    再次感谢。

    最棒的

    Colin