主题中讨论的其他器件:TAS5825M、PurePath-CMBEVM
我正在尝试通过 PurePath-CMBEVM 和 TAS5825M EVM 板使用 PurePath 控制台来调优 TAS5825m 放大器。
1) 1)我可以在激活音频模式时开始调优器件、这些模式不启用"智能"功能、如"字符扬声器"部分中需要有关扬声器的信息的功能
2) 2)当我使用 默认或自定义 Thiele/Small 参数选择"SmartAmp LookAhead"或"Base/Pro"等音频模式时、PPC 的放大器配置会卡在"向器件写入系数"
3)在其他岗位上、我似乎找不到类似问题的解决方案、但是其他论坛岗位上的一些建议解决方案(未得到确认)让我相信问题可能是:
A) Windows 10:在 Window 10计算机上运行的 PurePath 控制台... 我尝试在运行 Windows 10的两台单独 PC 上安装 PPC、但没有成功。 我没有尝试在 Windows 7或8计算机上安装。
b)购买并试用另一个评估板:我最近购买了另一个 PurePath-CMBEVM、因为我之前的板完全停止工作... 我有一个全新 的 PurePath-CMBEVM。 两个 PurePath-CMBEVM 电路板都存在相同的问题。 我尚未尝试更换 TAS5825M EVM
在调谐时、任何有助于我使其他音频模式正常工作的信息都令人惊叹。
谢谢。
最棒的
Colin