This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4550B:SDATA_OUT 电流消耗

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4550B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/870263/lm4550b-sdata_out-current-consumption

器件型号:LM4550B

我们有三个 LM4550B 编解码器、其中 SDATA_OUT 线路连接在一起并由 FPGA 引脚驱动。

当 FPGA 引脚驱动强度设置为2mA 时、我们得到一个非常圆形的方波、在大约1%的电路板上、编解码器偶尔会无法正确初始化。 如果我们将驱动强度增加到4mA、问题就会消失。

SDATA_OUT 输入的电流消耗是否有数据? 我们想得到一些关于问题发生原因的硬数字。

此致、

格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Glenn、

    输入应具有相当高的直流阻抗、您看到的电流消耗可能是由于 SDIN 输入电容的充电/放电以及该线路上的任何额外布线/ PCB 电容造成的。  如果这些线路上有任何缓冲器或其他网络、它们也会影响电流要求。