请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4550B 我们有三个 LM4550B 编解码器、其中 SDATA_OUT 线路连接在一起并由 FPGA 引脚驱动。
当 FPGA 引脚驱动强度设置为2mA 时、我们得到一个非常圆形的方波、在大约1%的电路板上、编解码器偶尔会无法正确初始化。 如果我们将驱动强度增加到4mA、问题就会消失。
SDATA_OUT 输入的电流消耗是否有数据? 我们想得到一些关于问题发生原因的硬数字。
此致、
格伦