This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3140EVM-PDK:是否有办法将电路板与 TLV320ADC3140配合使用?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3140EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/897092/adc3140evm-pdk-is-there-a-way-to-use-just-the-board-with-the-tlv320adc3140

器件型号:ADC3140EVM-PDK

我有这个 ADC3140EVM-PDK。 我希望通过发送 i2c 命令只能访问 ADC。 但是当我尝试仅为 ADC 板加电时、我注意到 IOVdd 没有电源、看起来在所有地方的其他板上都有一个与3.3 vs 1.8跳线相关的 EEPROM。 我甚至尝试在连接了两个板的情况下通过 i2c 总线发送命令、但它只是锁定了。

是否有人知道可通过直接向 ADC 发送命令来使用此电路板的设置? 我正在使用另一个原型板、我会遇到很多奇怪的行为、最好排除与该原型相关的硬件问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miles、


    您能否使用 ADC3140EVM-PDK 和 AC-MB 主板拍摄并发布 EVM 设置的图像?  我们已经交付了数百个 EVM、这是用户在基本 I2C 通信方面遇到挑战的第一个案例。

    如果您与 EVM 上可用的测试点进行适当连接、则可以单独使用 ADC3140EVM 子卡。