请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC3140EVM-PDK 我有这个 ADC3140EVM-PDK。 我希望通过发送 i2c 命令只能访问 ADC。 但是当我尝试仅为 ADC 板加电时、我注意到 IOVdd 没有电源、看起来在所有地方的其他板上都有一个与3.3 vs 1.8跳线相关的 EEPROM。 我甚至尝试在连接了两个板的情况下通过 i2c 总线发送命令、但它只是锁定了。
是否有人知道可通过直接向 ADC 发送命令来使用此电路板的设置? 我正在使用另一个原型板、我会遇到很多奇怪的行为、最好排除与该原型相关的硬件问题。