This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐的扬声器放大器、耳机放大器和模拟开关

Guru**** 2849650 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2017D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/877213/recommended-speaker-amp-headphone-amp-and-analog-switch

主题中讨论的其他器件:TPA2017D2

尊敬的团队:

我的客户希望找到合适的扬声器放大器、耳机放大器和模拟开关。  

这是方框图。  

请帮您向他们推荐一些解决方案吗?  

以下规格信息:

扬声器 x2

带盒、带杜比支持

额定功率:≤1.5W 4 Ω

S.P.L.:≧88dB/2Vrm/10cm、Ave 1k、1.2k、1.5k、2kHz

频率范围:400Hz~20kHz

平均 SPL -10dB

硬件/软件设计、因此可能不会产生 POP 噪声。

扬声器驱动孔径比≧30%

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    我们将了解这一点并提出一些建议。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    期待您的反馈。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    关于扬声器放大器、我建议使用 TPA2017D2。 这是一个具有模拟输入的双通道解决方案、特别用于音频编解码器输出。

    关于耳机放大器和模拟开关、您有什么规格或详细信息可以满足您的需求吗?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.