This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:在断电和快速断电备用时、H 桥上无输出

Guru**** 2554080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/888364/lm48511-no-output-on-h-bridge-when-powered-down-and-quickly-powered-back-up

器件型号:LM48511

这与后置 LM48511相似、H 桥无输出。  我在5V VDD 上有一个大电容。  当电源关断(非常慢)并快速重新启动时、H 桥输出似乎不再存在。  我已经阅读过前面的帖子、他们建议在 VDD 上使用比较器。   

我只是想确认比较器的输出可以控制 SD_AMP 和 SD_BOOST 输入吗?  下面是我的示波器(CH1:VDD 和 CH2 HBRIDGE)对故障的捕获:

已连接故障波形和正常启动波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    是的、比较器将是解决此问题的好方法。 此外、SD 输入引脚不需要太大的电流即可工作。 它们的电流消耗水平按 uA 顺序排列。 因此、从当前级别的角度来看、不会有任何问题。 其理念是达到良好的压摆率、以确保器件正确禁用或启用。比较器可确保器件正常通电和断电。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是尝试添加一个大电容来延迟 SD 引脚的开启。  但似乎不起作用。  我将实现一个 POR 或比较器来控制这些引脚、如果我有任何成功、我将告诉您。