主题中讨论的其他器件: TAS5731
大家好、
目前、我们在 TAS5751M 中遇到了一个问题:体积很小、看起来像被一个低通滤波器过滤。 调整07register 可以增大音量、但仍然只有低音存在。 您可以帮助检查原理图和寄存器值吗?
例如、在 0x01、0x06、0x07中、表示长度为0x01、寄存器为0x06、寄存器的值为0x07
0x01、0x06、0x07、
0x01、0x05、0x40、
0x01、0x03、0xa0、
0x01、0x04、0x05、
0x02、0x07、0x01、0x10、
0x02、0x08、0x00、0xc0、
0x02、0x09、0x00、0xc0、
0x02、0x0a、0x00、0xc0、
0x01、0x0e、0xf0、
0x01、0x10、0x01、
0x01、0x11、0xb8、
0x01、0x12、0x60、
0x01、0x13、0xa0、
0x01、0x14、0x48、
0x01、0x19、0x3a、
0x01、0x1a、0x68、
0x01、0x1b、0x00、
0x01、0x1c、0x57、
0x04、0x20、0x00、0x89、0x77、0x72、
0x04、0x25、0x01、0x00、0x22、0x45、
0x14、0x26、0x00、0x7f、0xf0、0xd7、0x07、0x00、0x1e、0x53、0x00、0x7f、0xf0、0xd7、0x00、0xff、0xe1、0xab、0x07、0x80、0x1e、0x51、
0x14、0x27、0x00、0x02、0x00、0x00、0x00、0x04、0x00、0x00、0x00、0x02、0x00、0x00、0xfd、0x28、0x1c、0x07、0x82、0xCF、0xe5、
0x14、0x28、0x00、0x80、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
0x14、0x29、0x00、0x80、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
0x14、0x2a、0x00、0x80、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
0x14、0x2b、0x00、0x80、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
0x14、0x2c、0x00、0x80、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
0x14、0x2d、0x00、0x80、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
0x14、0x2e、0x00、0x80、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
0x14、0x2f、0x00、0x80、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
0x14、0x30、0x00、0x7f、0xf0、0xd7、0x07、0x00、0x1e、0x53、0x00、0x7f、0xf0、0xd7、0x00、0xff、0xe1、0xab、0x07、0x80、0x1e、0x51、
0x14、0x31、0x00、0x00、0x02、0x00、0x00、0x04、0x00、0x00、0x00、0x02、0x00、0x00、0xfd、0x28、0x1c、0x07、0x82、0xCF、0xe5、
0x14、0x32、0x00、0x80、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
0x14、0x33、0x00、0x80、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
0x14、0x34、0x00、0x80、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
0x14、0x35、0x00、0x80、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
0x14、0x36、0x00、0x80、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
0x14、0x37、0x00、0x80、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
0x14、0x38、0x00、0x80、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
0x14、0x39、0x00、0x80、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
0x08、0x3b、0x00、0x07、0x60、0x53、0x00、0x78、0x9f、0xac、
0x08、0x3c、0x00、0x00、0x00、0x6d、0xff、0xff、0xff、0xff、0xe5、
0x08、0x3E、0x00、0x07、0x60、0x53、0x00、0x78、0x9f、0xac、
0x08、0x3f、0x00、0x00、0x00、0x6d、0xff、0xff、0xff、0xff、0xe5、
0x04、0x40、0x08、0x00、0x00、0x00、
0x04、0x41、0x08、0x00、0x00、0x00、
0x08、0x42、0x00、0x00、0x00、0x6d、0xff、0xff、0xff、0xff、0xe5、
0x04、0x43、0x08、0x00、0x00、0x00、
0x04、0x44、0x07、0x21、0x48、0x2b、
0x08、0x45、0x00、0x00、0x00、0x6d、0xff、0xff、0xff、0xff、0xe5、
0x04、0x46、0x00、0x02、0x00、0x0f、
0x08、0x47、0x00、0x07、0x60、0x53、0x00、0x78、0x9f、0xac、
0x08、0x48、0x00、0x07、0x60、0x53、0x00、0x78、0x9f、0xac、
0x04、0x4f、0x00、0x00、0x00、0x08、
0x04、0x50、0x0f、0x70、0x80、0x00、
0x0C、0x51、0x00、0x80、0x00、0x00、0x00、0x80、0x00、0x00、0x07、0x80、0x00、0x00、
0x0C、0x52、0x00、0x80、0x00、0x00、0x00、0x80、0x00、0x00、0x07、0x80、0x00、0x00、
0x04、0x56、0x00、0x80、0x00、0x00、
0x04、0x57、0x00、0x02、0x00、0x00、
0x14、0x58、0x00、0x80、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
0x14、0x59、0x00、0x00、0x0c、0x27、0x00、0x00、0x18、0x4f、0x00、0x00、0x0c、0x27、0x00、0xf6、0x23、0xa6、0x07、0x89、0xab、0xbb、
0x14、0x5a、0x00、0x59、0x0c、0xdc、0x07、0x4d、0xe6、0x47、0x00、0x59、0x0c、0xdc、0x00、0xab、0x0d、0xc1、0x07、0xc6、0xda、0x4f、
0x14、0x5b、0x00、0x03、0x85、0xfc、0x00、0x07、0x0b、0xf8、0x00、0x03、0x85、0xfc、0x00、0xab、0x0d、0xc1、0x07、0xc6、0xda、0x4f、
0x14、0x5c、0x00、0x7b、0x1d、0xfa、0x07、0x09、0xc4、0x0b、0x00、0x7b、0x1d、0xfa、0x00、0xf6、0x23、0xa6、0x07、0x89、0xab、0xbb、
0x14、0x5d、0x00、0x80、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
0x14、0x5e、0x00、0x00、0x0c、0x27、0x00、0x00、0x18、0x4f、0x00、0x00、0x0c、0x27、0x00、0xf6、0x23、0xa6、0x07、0x89、0xab、0xbb、
0x14、0x5f、0x00、0x59、0x0c、0xdc、0x07、0x4d、0xe6、0x47、0x00、0x59、0x0c、0xdc、0x00、0xab、0x0d、0xc1、0x07、0xc6、0xda、0x4f、
0x14、0x60、0x00、0x03、0x85、0xfc、0x00、0x07、0x0b、0xf8、0x00、0x03、0x85、0xfc、0x00、0xab、0x0d、0xc1、0x07、0xc6、0xda、0x4f、
0x14、0x61、0x00、0x7b、0x1d、0xfa、0x07、0x09、0xc4、0x0b、0x00、0x7b、0x1d、0xfa、0x00、0xf6、0x23、0xa6、0x07、0x89、0xab、0xbb、
0x04、0x70、0x00、0x80、0x00、0x00、
0x04、0x71、0x00、0x00、0x00、0x00、
0x04、0x72、0x00、0x80、0x00、0x00、
0x04、0x73、0x00、0x80、0x00、0x00、
0x04、0x74、0x00、0x80、0x00、0x00、
0x04、0x75、0x00、0x00、0x00、0x00、
0x04、0x76、0x00、0x40、0x00、0x00、
0x04、0x77、0x00、0x40、0x00、0x00、
0x01、0x05、0x00、
0x01、0x06、0x00、
0x00、0x00