Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140
我希望使用 TLV320ADC6140对两个差分输入信号进行采样、并且希望将 ADC 配置为作为音频串行接口的主器件。 我知道我需要为器件提供外部 MCLK 源、这是正确的吗? 如果是、我可以将 MCLK 连接到任何未使用的 GPIx 输入、还是必须使用特定的引脚?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140
我希望使用 TLV320ADC6140对两个差分输入信号进行采样、并且希望将 ADC 配置为作为音频串行接口的主器件。 我知道我需要为器件提供外部 MCLK 源、这是正确的吗? 如果是、我可以将 MCLK 连接到任何未使用的 GPIx 输入、还是必须使用特定的引脚?
您好!
是的、您需要馈入 MCLK 信号才能在主控模式下运行器件。 我们有一份即将发布的应用手册、其中包含有关配置的更多信息、我在这里附加了最终但未发布的版本。 我们建议在应用手册中将 MCLK 连接到 GPIO1。
**应用手册应在接下来的几天内发布,文件将替换为链接:
2.1.1.2示例12MHz MCLK
对于12MHz MCLK、以下 I2C 脚本将 TLV320ADCx140配置为 GPIO1的主模式
对于44.1kHz 或48kHz 采样率、作为 MCLK 输入:
w 30 21 a0 #将 GPIO1配置为 MCLK 输入
w 30 13 80 #将器件配置为主器件、MCLK = 12MHz
W 30 14 48 # FS = 44.1/48K BCLK/比率= 256
感谢 Collin。
我们计划对2个通道进行采样。 从数据表中、可以将 ADC 配置为输出第二个数据流(SDOUT2)。 这是否意味着我们可以使用一组 FSYNC/BCLK 信号同时并行输出两个通道(在 SDOUT 和 SDOUT2上)的数据?
如果是这样、数据表显示 GPIO1必须用于 SDOUT2以实现高速 AIS 输出速率。 因此、我将设计我的板、将 MCLK 馈入 GPI4、并将 GPIO1用于 SDOUT2。 这听起来是否合理?
肖恩