尊敬的 TI 成员:
我对 PCM1681-Q1有疑问。
(1):μF 表中有以下说明" 10 μ F 电容器应为钽或铝电解电容器"、您能解释为什么电容类型应为 钽或铝电解电容器?
(2):在评估模块 中、文献编号为 SBAU137、 使用了薄膜电容器和 金属膜电阻器、您能否解释评估模块为何使用 薄膜电容器和金属膜电阻器?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 成员:
我对 PCM1681-Q1有疑问。
(1):μF 表中有以下说明" 10 μ F 电容器应为钽或铝电解电容器"、您能解释为什么电容类型应为 钽或铝电解电容器?
(2):在评估模块 中、文献编号为 SBAU137、 使用了薄膜电容器和 金属膜电阻器、您能否解释评估模块为何使用 薄膜电容器和金属膜电阻器?
谢谢。
您好!
这不是一项绝对要求,而只是一项建议。 在编写此文档时、陶瓷电容器不像现在那样被认为是有能力的。 现在、我建议去耦电容器使用钽、电解或陶瓷电容器。 通常、我建议为所有电源引脚和 VCOM 引脚使用 X7R 电容。 模拟音频路径中的电容器应为电解电容器或 C0P/NP0类型的电容器。 模拟路径中的电阻器应为薄膜型。
查看以下文章:
https://www.edn.com/signal-distortion-from-high-k-ceramic-capacitors/
谢谢、
Paul
X7R 仍具有动态电容、因为它具有"电容的电压系数"。 如果您要移除该电容器、则需要 NP0/C0G 或电解电容器。 10µF 设计人员希望此电容尽可能大,大于1 μ F,因此电解电容在该应用中仍然很常见。 话虽如此、由于其系统无法适应电解电容器的尺寸和成本、设计人员通常会在直流阻断电容器中使用陶瓷输入。 就像电子产品中的所有东西一样、它始终是一种折衷方案。 此外、大多数听众通常不会察觉到这种差异。