This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681-Q1:有源滤波器问题。

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/887003/pcm1681-q1-problem-about-the-active-filter

器件型号:PCM1681-Q1

尊敬的 TI 成员:

我对 PCM1681-Q1有疑问。

(1):μF 表中有以下说明" 10 μ F 电容器应为钽或铝电解电容器"、您能解释为什么电容类型应为 钽或铝电解电容器?

(2):在评估模块 中、文献编号为 SBAU137、 使用了薄膜电容器和 金属膜电阻器、您能否解释评估模块为何使用 薄膜电容器和金属膜电阻器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这不是一项绝对要求,而只是一项建议。  在编写此文档时、陶瓷电容器不像现在那样被认为是有能力的。  现在、我建议去耦电容器使用钽、电解或陶瓷电容器。  通常、我建议为所有电源引脚和 VCOM 引脚使用 X7R 电容。  模拟音频路径中的电容器应为电解电容器或 C0P/NP0类型的电容器。  模拟路径中的电阻器应为薄膜型。

    查看以下文章:

    https://www.edn.com/signal-distortion-from-high-k-ceramic-capacitors/

    https://www.eetimes.com/selecting-resistors-for-preamp-amplifier-and-other-high-end-audio-applications/#

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回答。

    阅读完您链接的文章后、我得出结论:在电路中选择无源组件时、尤其是模拟电路中、必须考虑噪声和谐波失真。 因此、建议使用金属膜电阻器和薄膜电容器。 结论是否正确?


    但是、电解电容器的性能不好。 为什么推荐?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电解电容器可以很好地用于音频、通常用作音频输出的直流阻断电容器。  由于它充当高通滤波器、因此为了实现低频带宽、该电容器需要非常大。  很难找到超过1uF 的 C0G/NP0、因此电解电容器很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    (1):您能否解释电解电容器为什么适合音频?

    (2):很容易找到10uF X7R 电容器、我可以在音频模拟路径中使用10uF X7R 吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    X7R 仍具有动态电容、因为它具有"电容的电压系数"。  如果您要移除该电容器、则需要 NP0/C0G 或电解电容器。  10µF 设计人员希望此电容尽可能大,大于1 μ F,因此电解电容在该应用中仍然很常见。  话虽如此、由于其系统无法适应电解电容器的尺寸和成本、设计人员通常会在直流阻断电容器中使用陶瓷输入。  就像电子产品中的所有东西一样、它始终是一种折衷方案。  此外、大多数听众通常不会察觉到这种差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。