This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:是否可以安全地将来自我的 ASUS Xonar Essence STX 声卡的左右输出组合成单声道输出。

Guru**** 2553570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/894706/tpa6120a2-is-it-possible-to-safely-combine-the-left-and-right-outputs-from-my-asus-xonar-essence-stx-sound-card-into-a-single-mono-output

器件型号:TPA6120A2

针对 Ivan Salazar 对我先前的询问所作的友好答复、Sennheiser 耳机电缆今天到达、因此我能够连接我的测试台。

它工作正常、但我想知道;由于我只能从左声道或右声道获取输出、是否可以安全地将这些来自我的 ASUS Xonar Essence STX 声卡的输出合并到单声道输出中、请这么做?

YouTube 上有许多视频演示了如何使用功率相当低的晶体管、这些晶体管用于将两个源的+输出组合到单个单声道插头中、但它们通常是通过 iPhone 等低功耗输出进行部署的。

考虑到这一程序是否可接受、我的目的不是倾听、而是纯粹作为驾驶员、如果是、我应该使用两个2组旋转电位计吗?

如果考虑到 Zonar 声卡的功率输出、这似乎是可以接受的、您可能会建议使用什么值的电位计?

非常感谢。

Christopher

Asus Xonar Essence STX 声卡。

  • ·输出信噪比(A 加权):
    对于前输出为124dB、对于耳机输出为117dB (600 Ω) dB
    输入信噪比(A 加权):
    118 dB
    1kHz 时的输出 THD+N:
    前端输出为0.0003%(-110dB)、耳机输出为0.001%(-100dB)
    1kHz 时的输入 THD+N:
    0.0002%(-113dB)
    频率响应(-3dB、24位/192kHz 输入):
    小于10Hz 至90KHz
    输出/输入满量程电压
    2Vrms (5.65Vp-p)
  • ·总线兼容性

PCI Express:
PCI Express 修订版规范兼容
与 X1、X4、x8、x16 PCI Express 插槽兼容

  • ·主芯片组

音频处理器:
Asus AV100高清音频处理器(最高192kHz/24bit)
24位数源 D-A 转换器:
德州仪器 (TI)的 PCM1792A*1,用于前输出(127dB SNR,最大 192kHz/24bit)
用于模拟输入的24位模数转换器:
Cirrus Logic CS5381* 1 (120dB SNR,最大值 192kHz/24bit)
高保真耳机放大器:
德州仪器(TI) 6120A2*1 (120dB SNR、100dB THD+N @ Vcc±12V、RL=600Ω Ω、f=1kHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Christopher、

    我们的团队将对此进行研究、并将尽快回复。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我将不胜感激、

    谢谢你。

    Christopher J James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    如果您可以在一个通道上发送原始信号、而在另一个通道上发送同一信号的反相版本。 这将允许您以"伪差分"方式连接负载。

    我的意思是在右侧通道上发送原始信号、在左侧通道上发送相同的信号、但在左侧通道上移动了180度。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    很抱歉、我对此主题的技术知识非常有限。

    可以给我更详细的解释吗?

    如果需要一个小电路、您能提供一张草图吗?

    非常感谢。

    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、

    请参阅下图。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan。

    很抱歉、我的技术专业知识如此有限、但我如何将第二个通道切换至180度?

    通过仅使用一个有效通道两次、我实际上会从更大的输出中受益吗?

    非常感谢。

    Christopher J James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher,

    您的信号源是什么? 它是 wav 文件还是类似的文件? 如果您使用的是文件、则有一些音频软件可用于移动内容的相位。

    请详细说明您的第二个问题吗? 我想我不明白。 在我的建议中、负载上会有一个差分信号、这意味着产生的信号从左通道信号中减去右通道信号。 例如、 在峰值电压下、假设您具有2V 峰值、在负载下、您将具有2V-(-2V)=4V

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    我的信号源来自在线音调发生器、可在低于50Hz 的频率下生成正弦波。  

    这是我的声卡输出设置的屏幕截图。

    非常感谢您、包括有关输出电平的解释。

    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    我不确定声卡驱动程序是否可以反转信号、但如前所述、您可以使用文件。

    随附的是一个500Hz 音调的示例、您可以在下面的捕获中看到、每个通道上的信号彼此相反。 我使用 Audacity 软件生成这些信号。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

    e2e.ti.com/.../pseudoDiff.wav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:


    我非常感谢你代表我给你带来的麻烦,谢谢你!


    遗憾的是、Audacity 软件似乎无法达到我所需的准确度、至少达到两个小数位。
    它似乎能够达到的最接近40Hz、但遗憾的是不够准确。 我还没有机会阅读本手册、因此我不知道您实际上是如何实现异相信号的?


    在理想情况下、我更希望创建一个电路、最初生成方波信号、然后在通过放大器输出之前将其转换为正弦波、而不是连接到我麻烦的 PC。 是否在您的知识范围内告知此类电路是否可能与当前通过连接到我 PC 的 Asus 声卡生成的音量相匹配?


    非常感谢。


    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    我将跟进您的新线程、因为您现在似乎在向系统中添加更多电路。

    我现在要关闭这个线程。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器