This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 模拟音频信号到数字音频信号转换、反之亦然(音频信号的频率调制和解调)

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/877133/analog-audio-signal-to-digital-audio-signal-conversion-and-vice-versa-freqency-modulation-and-demodulation-of-audio-signals

您好!

我想为我的项目设计发送器和接收器。

在发送器中:

我将向器件输入模拟音频或语音、并将其转换为纯数字格式、而无需使用任何微控制器。

我想对信号进行频率调制。

在接收器中:

我将获取发送器的数字输出、并希望再次将该数字信号转换为原始音频信号、这意味着信号的频率解调。

我将在我的扬声器中播放该信号。

我将在接收器中使用对环境光和噪声非常敏感的光电二极管。 载波频率会在我的接收器中产生连续噪声。

你们能不能建议我这样的 IC、在这个 IC 中、我可以对发送器和接收器中的模拟信号进行频率调制和解调。

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢

Hardik Raval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardik、

    DC-WI 论坛主要讨论用于高性能通信系统的模拟前端射频 SOC 产品。 这些器件主要与 FPGA 或 ASIC 连接、由于成本原因、不适合您的应用。

    您可能希望访问以下 TI 链接、以查看是否有适合您需求的蓝牙模块。 请参阅下面的方框图:

    http://www.ti.com/solution/headsets-headphones-earbuds

    -Kang