请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我想为我的项目设计发送器和接收器。
在发送器中:
我将向器件输入模拟音频或语音、并将其转换为纯数字格式、而无需使用任何微控制器。
我想对信号进行频率调制。
在接收器中:
我将获取发送器的数字输出、并希望再次将该数字信号转换为原始音频信号、这意味着信号的频率解调。
我将在我的扬声器中播放该信号。
我将在接收器中使用对环境光和噪声非常敏感的光电二极管。 载波频率会在我的接收器中产生连续噪声。
你们能不能建议我这样的 IC、在这个 IC 中、我可以对发送器和接收器中的模拟信号进行频率调制和解调。
如果您需要更多信息、请告诉我。
谢谢
Hardik Raval