This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:I2S 信号 WCLK 等于 LRCLK?

Guru**** 2560080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895923/tlv320aic3268-i2s-signal-wclk-equal-to-lrclk

器件型号:TLV320AIC3268

尊敬的先生/女士

我的客户希望将 I2S 连接到 I.MX SoC。 以下是 sch。 图

WCLK 是否与 LRCLK 相同?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问得好。  是的、WCLK (字时钟)是音频串行接口(ASI)总线中 LRCLK (左/右时钟)信号的另一个名称。

    下面是有关原理图的一些注释:

    1) 输入分频器可能会被包括在内、以防止信号饱和至 ADC 的满量程输入电平、从而解决一些固有的 ADC 增益误差。  这些值可以减少2-5x、以帮助降低噪声影响、而不会对性能造成太大的影响。

    2)  看起来 DOUT1引脚未连接、处理器不会直接读取 ADC 输出。

    3)  "SAI3_FS"是连接到 WCLK 输入的正确信号。

    4)  应验证 SAI3_TXC 是否为正确的 BCLK 信号。  这需要是具有正确边沿时序的正确 WCLK (128/256/512等)倍数。