This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:TPA3111D1语音失真

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/896506/tpa3111d1-tpa3111d1-voice-distortion

器件型号:TPA3111D1

大家好、

我使用了 HI3519av10平台、单声道输出、通过1uF 电容器连接到 tpa3111引脚#11 (n)、 而引脚12 (P)连接到1uF 电容器接地(保留 P 输入、N 通过1uF 电容器连接到 GND、这是相同的现象)。

输出铁氧体磁珠+电容器(220 Ω+220pf (电容为1nF、现象相同))、  

扬声器规格:8 Ω 2W、20x35x5mm 尺寸

Slimt 的输出功率约为1.8V、功率调整为约2.1W、增益调整为20-36。

如果音量调节至85%以上、则会出现声音中断(失真)。 您能帮助提供一些提示来找出根本原因吗?

将输出更改为33uH 和1uF、因为数据表建议仍然使用相同的现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    您是否检查了故障引脚状态?  

    当问题发生时、输出功率是多少?

    我建议您一起监控故障引脚、输出和输出电流。

    此致、

    Derek