请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4755 我正在使用 LM4755设计一个音频放大器。
我希望通过 UL 标准实现84dB 的输出。
我预先选择的扬声器阻抗为8R
扬声器的最大功率处理能力为8瓦。
我无法确定为获得84dB 输出而向扬声器施加了多少电压。
基本上、我正在搜索瓦特至 dB 转换公式或关系
谢谢、
Deepak
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Deepak、
dB 单元始终取决于基准。
在功率单位中、有 dBW 和 dBm 单位用于表示1W 或1mW 之间的增益关系。
DBW 表示相对于1瓦的 dB、因此0dBW = 1瓦、-3dBW =半瓦。 +3dBW = 2瓦等
dBm 表示相对于1毫瓦的 dB、因此0 dBm = 1毫瓦(1毫瓦或0.001瓦)。 也等于-30dBW。
对于 LM4755的增益、如果将 dB 称为器件增益、则需要使用84dB 增益生成的输出电压计算输出功率。 换句话说、您将需要计算输出电压为(V^2)/R
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.