This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4755:了解瓦特与 dB 的关系

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/896150/lm4755-looking-out-relation-of-watts-vs-db

器件型号:LM4755

我正在使用 LM4755设计一个音频放大器。

我希望通过 UL 标准实现84dB 的输出。

我预先选择的扬声器阻抗为8R

扬声器的最大功率处理能力为8瓦。

我无法确定为获得84dB 输出而向扬声器施加了多少电压。

基本上、我正在搜索瓦特至 dB 转换公式或关系

谢谢、

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Deepak、

    dB 单元始终取决于基准。

    在功率单位中、有 dBW 和 dBm 单位用于表示1W 或1mW 之间的增益关系。

    DBW 表示相对于1瓦的 dB、因此0dBW = 1瓦、-3dBW =半瓦。  +3dBW = 2瓦等

    dBm 表示相对于1毫瓦的 dB、因此0 dBm = 1毫瓦(1毫瓦或0.001瓦)。   也等于-30dBW。

    对于 LM4755的增益、如果将 dB 称为器件增益、则需要使用84dB 增益生成的输出电压计算输出功率。 换句话说、您将需要计算输出电压为(V^2)/R

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.