请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2557 尊敬的团队:
- 我们是否可以为升压电感器使用1.5uH? 我们的用例用于 SPK max 输出< 1W。
(1)我们项目中电感器的说明:1.5uH、+/-20%、MBK1608T1R5M、TAIYO Yuden、200m Ω、1000mA
(2) TAS2557数据表中的电感器、如下图所示:
2.是否可以不连接 I2S MCLK?
如果是、我们是否应该让它浮动?
如果您需要更多信息、请随时告诉我。 谢谢你。
Kane