This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:[TAS2557]应用问题

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895992/tas2557-tas2557-application-question

器件型号:TAS2557

尊敬的团队:

  1. 我们是否可以为升压电感器使用1.5uH? 我们的用例用于 SPK max 输出< 1W。

(1)我们项目中电感器的说明:1.5uH、+/-20%、MBK1608T1R5M、TAIYO Yuden、200m Ω、1000mA

(2) TAS2557数据表中的电感器、如下图所示:

2.是否可以不连接 I2S MCLK?

如果是、我们是否应该让它浮动?

 

如果您需要更多信息、请随时告诉我。 谢谢你。

Kane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kane、  

    请查看我在下面的回答、如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    1.-是的、您可以使用低至1uH 的电感器。 您提到的1.5uH 电流适用于此器件。

    2.-是的、MCLK 可以断开连接。 当不使用该引脚时、必须保持悬空。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.