This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:TAS5782热运行条件

Guru**** 2567515 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895962/tas5782m-tas5782-thermal-operating-conditions

器件型号:TAS5782M

你(们)好

我们目前正在测试产品的热性能、并希望确保我们以最佳模式运行 TAS5782、以实现最低温度和最佳性能。

 

我正在特别查找有关 FW 控制模式的信息、并确认我的理解。

 

问题1:

 

在 TAS5782数据表第20页的"功率耗散特性"部分、我们可以看到、我们不希望`mμ W ute`模式能够大幅降低功率耗散或温度。 我们可以使用 i2c 命令确认启用 MUTE (P0-R03-D[0、4])和 automute (P0-R65-D[2:1])热性能大致相同。 但是、如果我们使用*外部*`SPK_MUTE`引脚进行"软静音"、我们会注意到 TI 放大器温度下降了10度。

 

这是预期行为吗? 外部`SPK_MUTE`软静音与内部 i2c 软静音有何不同?

 

是否可以使用内部"自动静音"功能实现相同的热性能改进?

 

问题2:

 

建议使用哪些最佳模式来运行系统以实现最低运行

温度:

 

A.在播放音频时

B.不播放音频时

 

空闲时通常使用"标准"或"断电"模式(P0-R02-D[0、4])吗?

系统从待机或断电状态恢复的速度有多快(毫秒还是微秒?)。

 

对于 TI 放大器在最低温度下的 FW 配置、您还有其他建议吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    问题1:

    如数据表第15页注释所述、I2C 寄存器设置为"静音"或"自动静音"时所指的静音状态相同、PWM 仍在切换、但仅数字音量会下降至静音。 因此功率耗散与正常空闲状态相似。

    关于硬件'SPK_MUTE'、它会将 TAS5782M 配置为'标准'模式、从而停止 PWM 开关。 它将显著降低空闲状态下的功率耗散并提高热性能。 也可以通过使用以下待机寄存器配置来实现。

    问题2.

    以提高热性能。 建议如下:

    1:空闲状态

    建议设置为"标准"模式以停止 PWM 开关、从而获得更好的热性能。 在待机模式下、完全恢复正常音量需要~5ms。  

    2.音频播放

    PWM 开关频率更低、电感器更大。 PVDD 电压越小、PCB 越好(层越高、铜厚度越大)、有助于提高热性能。

    此致、

    Matthew