请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5805M 大家好、
我注意到 TAS5805M 支持 32kHz、44.1kHz–48kHz、88.2kHz–96kHz 采样音频源、如果实施16kHz 采样音频源该怎么办?
客户尝试了16kHz 音频、发现输出质量非常差。 只需确保该器件的开发不支持16kHz 即可。
非常感谢。
乔治
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.