This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:音频源采样频率

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/886892/tas5805m-audio-source-sampling-frequency

器件型号:TAS5805M

大家好、

我注意到 TAS5805M 支持 32kHz、44.1kHz–48kHz、88.2kHz–96kHz 采样音频源、如果实施16kHz 采样音频源该怎么办?  

客户尝试了16kHz 音频、发现输出质量非常差。 只需确保该器件的开发不支持16kHz 即可。

非常感谢。

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、  

    TAS5805M 的最小采样率为32kHz、如数据表第6页所示。  

    除了我们的数据表中不受支持外、客户的音频质量非常差、因为它们受到如此低的采样率的限制。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州