This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:请检查客户的电路原理图

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895212/tpa3111d1-please-check-the-customer-s-schematic

器件型号:TPA3111D1

请查看客户的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    1) 1) R8应为10欧姆;

    2) 2)输入是什么? AOHPL 和 AOHPR 来自一个通道?

    3) 3) SD 必须上拉至 PVCC。

    4) 4)为什么在输出端使用47uH 电感器? 什么是输出功率? LC 滤波器不正确。

    此致、

    Derek