尊敬的先生或女士:
我们希望为客户提供图形均衡器。 为此、我们必须在外部软件中计算 BQ 系数并将其发送到控制 TAS5825M 的主机 MCU。
为此、我需要使用公式根据现有频率、增益和 Q 值计算 BQ 系数。
在工艺流程中、我只找到内部系数的计算、但不参考频率、增益和 Q 系数:
您是否有这方面的计算、或者我是否必须将其取至别处?
此致、
Simon
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
但这对我们来说是不切实际的。 我们希望为终端客户(消费者)提供不同频率的参数均衡器。 在这里、客户应能够设置增益值、必要时还能设置频率(31.5Hz、63Hz、125Hz)的 Q 因子。 如果没有针对5个系数 b0、b1、b2、a1、a2的计算公式、我只能尝试更改恒定频率下的增益值、然后从该值重构公式。 这里应该有一个可访问的公式?
否则、只能将均衡器调整为固定系统...
此致、
Simon
您好、Simon、
我找到了一个较早的 TI 文档、其中提供了您要查找的公式。
由于这是公开发布的、我可能会与您分享。
祝你一切顺利、