This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:计算均衡器系数

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/884955/tas5825m-calculating-equalizer-coefficients

器件型号:TAS5825M

尊敬的先生或女士:
我们希望为客户提供图形均衡器。 为此、我们必须在外部软件中计算 BQ 系数并将其发送到控制 TAS5825M 的主机 MCU。
为此、我需要使用公式根据现有频率、增益和 Q 值计算 BQ 系数。
在工艺流程中、我只找到内部系数的计算、但不参考频率、增益和 Q 系数:

您是否有这方面的计算、或者我是否必须将其取至别处?

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    我们不会在 e2e 上提供这些公式、因为它是 TI 专有信息。  

    如果您想在外部系统上实施、请随时使用 PPC3应用中的终端系统集成选项卡。  

    祝你一切顺利、

    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    但这对我们来说是不切实际的。 我们希望为终端客户(消费者)提供不同频率的参数均衡器。 在这里、客户应能够设置增益值、必要时还能设置频率(31.5Hz、63Hz、125Hz)的 Q 因子。 如果没有针对5个系数 b0、b1、b2、a1、a2的计算公式、我只能尝试更改恒定频率下的增益值、然后从该值重构公式。 这里应该有一个可访问的公式?
    否则、只能将均衡器调整为固定系统...


    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    我找到了一个较早的 TI 文档、其中提供了您要查找的公式。  

    由于这是公开发布的、我可能会与您分享。  

    祝你一切顺利、  

    Carolina e2e.ti.com/.../Configure-the-Coefficients-for-Digital-Biquad-Filters-in-TLV320AIc3xxx-F_2E00__2E00__2E00_.pdf