This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:通过5.5kHz 陷波滤波器时的声学信号

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/894683/tas5805m-acoustic-signal-as-if-it-passed-through-a-5-5khz-notch-filter

器件型号:TAS5805M

你(们)好

我的客户正在调查 TAS5805M 的下一代产品。

在他们的实验中、发现约5.5kHz 的声音可能表现为一个概率约为5%的陷波滤波器。  详细信息在下面的中进行了介绍。  您能否告诉客户根本原因?  还请向他们提供预防措施和/或在发生时如何恢复措施?


上电后、初始数据在启动 LRCLK/BCLK 后立即通过 I2C 写入。  在该控件中、是      观察到上述现象。

2.在分析中,经证实 LRCLK/BCLK 的频率在启动时不稳定。
  如果在等待 LRCLK/BCLK 稳定后通过 I2C 写入初始数据、则可以防止这种现象发生。

2.之后 在上面的中、如果音频输入源外部/内部发生多次变化、则会观察到这种现象。

4、即使在不稳定的 LRCLK/BCLK 期间写入数据、也能成功写入初始数据。  已通过读回数据进行确认。


问题1. LRCLK/BCLK 稳定后、客户应该等待多长时间才能开始通过 I2C 写入初始数据?  如果我们有、请向客户提供所需的等待时间。

问题2. 防止这种现象的方法是什么?

问题3. 从这种现象中恢复的方法是什么?

问题4. 发生这种现象的机制是什么?  客户需要了解上述第2季度和第3季度的答案。

下图是客户系统中用于研究器件的方框图。

此致、Taki    

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takigasaki、

    首先、不清楚"5.5kHz 陷波滤波器"。 请要求客户在正常和异常情况下提供频率响应曲线以进行比较。

    此外、您提到了"I2C 数据在回读数据后是否正确"。 我们需要初始 cfg 和回读文件进行检查。

    至于序列、您能否帮助与客户核实是否遵循以下启动顺序?  I2S 需要在 I2C 接线之前保持稳定。 关于不同音频源的变化、强烈建议配置为 HIZ 模式、切换音频源、然后切换播放模式、以避免任何异常行为。

    此致、

    Matthew