请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5805M 你(们)好
我的客户正在调查 TAS5805M 的下一代产品。
在他们的实验中、发现约5.5kHz 的声音可能表现为一个概率约为5%的陷波滤波器。 详细信息在下面的中进行了介绍。 您能否告诉客户根本原因? 还请向他们提供预防措施和/或在发生时如何恢复措施?
上电后、初始数据在启动 LRCLK/BCLK 后立即通过 I2C 写入。 在该控件中、是 观察到上述现象。
2.在分析中,经证实 LRCLK/BCLK 的频率在启动时不稳定。
如果在等待 LRCLK/BCLK 稳定后通过 I2C 写入初始数据、则可以防止这种现象发生。
2.之后 在上面的中、如果音频输入源外部/内部发生多次变化、则会观察到这种现象。
4、即使在不稳定的 LRCLK/BCLK 期间写入数据、也能成功写入初始数据。 已通过读回数据进行确认。
问题1. LRCLK/BCLK 稳定后、客户应该等待多长时间才能开始通过 I2C 写入初始数据? 如果我们有、请向客户提供所需的等待时间。
问题2. 防止这种现象的方法是什么?
问题3. 从这种现象中恢复的方法是什么?
问题4. 发生这种现象的机制是什么? 客户需要了解上述第2季度和第3季度的答案。
此致、Taki