This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1688:OPA1688ID 的热量信息(J/kg-K 单位)

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/894710/opa1688-heat-information-units-of-j-kg-k-for-opa1688id

器件型号:OPA1688

大家好、

我们有一位客户请求 OPA1688ID 的热性能信息(J/kg-K 单位) 以完成瞬态热分析。
您能否提供此功能?

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jonathan、

    您是不是说客户希望我们将 OPA1688热性能信息转换为 J/kg-K 单位、请参阅下图?

    例如:DRG 封装中的结至环境热阻为63.2C/W、如果我们将该值反相、则会得到1/63.2 Watt/C = 0.0152 Watt/C 或0.01582 Watt/K。 1瓦=1 J/秒、单位变为0.01582 J/秒 如果我们将热单位的质量归一为 OPA1688 (DRG 封装为18.0mg)或18.0*10^(-6) kg、则热单位变为2.8476x10^(-7) J/kg-sec-Kevin。  (DRG 封装的质量为18.0mg、请参阅以下链接)。

    这是客户想要的吗?

    https://www.ti.com/materialcontent/en/search?partNumber=OPA1688ID&partType=tiPartNumber#resultstable

    最棒的

    Raymond