请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA1688 大家好、
我们有一位客户请求 OPA1688ID 的热性能信息(J/kg-K 单位) 以完成瞬态热分析。
您能否提供此功能?
谢谢!
Jonathan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 Jonathan、
您是不是说客户希望我们将 OPA1688热性能信息转换为 J/kg-K 单位、请参阅下图?
例如:DRG 封装中的结至环境热阻为63.2C/W、如果我们将该值反相、则会得到1/63.2 Watt/C = 0.0152 Watt/C 或0.01582 Watt/K。 1瓦=1 J/秒、单位变为0.01582 J/秒 如果我们将热单位的质量归一为 OPA1688 (DRG 封装为18.0mg)或18.0*10^(-6) kg、则热单位变为2.8476x10^(-7) J/kg-sec-Kevin。 (DRG 封装的质量为18.0mg、请参阅以下链接)。
这是客户想要的吗?
https://www.ti.com/materialcontent/en/search?partNumber=OPA1688ID&partType=tiPartNumber#resultstable
最棒的
Raymond