This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:如果不传输任何数据、DOUT 波形是什么样的?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/885422/pcm1864-what-dout-waveform-look-like-if-not-transmitting-any-data

器件型号:PCM1864

大家好、

在 PCM1864数据表中、提到"虽然器件不发送数据(但仍在计时)、但 DOUT 引脚将在中处于高阻抗状态
允许总线上的其他设备传输其数据。"  这适用于主模式还是从模式? 如果配置为从模式、这是否意味着从器件如果未接收到任何 LRCK 但仍接收到 BCLK、DOUT 引脚将为高阻态?

我的客户在 PCM1864上进行了测试、发现当他们未进行记录时、BCLK 仍然存在、但不存在 LRCK、并且他们使用与 LRCK 相同的频率测试了 DOUT 波形、这是正确的吗? 如何了解该波形?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关客户应用中的一些其他信息、PCM1864配置为 TDM 从模式、16KHz LRCK、16位、BCLK 4.096MHz。

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    如果您的器件配置为从模式、则应提供 BCLK 和 LRCK。 否则、它不是有效的运行模式、并且 DOUT 线路可能不是高阻抗、因为器件没有适当计时。 这种高阻抗模式适用于主从操作、旨在允许您与其他器件共享 TDM 总线、并且要求您能够这样做。 大多数 TDM 器件支持此功能。

    最棒的

    Zak