请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1864 大家好、
在 PCM1864数据表中、提到"虽然器件不发送数据(但仍在计时)、但 DOUT 引脚将在中处于高阻抗状态
允许总线上的其他设备传输其数据。" 这适用于主模式还是从模式? 如果配置为从模式、这是否意味着从器件如果未接收到任何 LRCK 但仍接收到 BCLK、DOUT 引脚将为高阻态?
我的客户在 PCM1864上进行了测试、发现当他们未进行记录时、BCLK 仍然存在、但不存在 LRCK、并且他们使用与 LRCK 相同的频率测试了 DOUT 波形、这是正确的吗? 如何了解该波形?
谢谢