This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:TAS 中的声音控制/存储方法

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/894528/tas2505-q1-sound-control-storage-method-in-tas

器件型号:TAS2505-Q1

大家好、团队、

我叫 Oliver、是 TI 韩国的动力总成 FAE。

对于我来说、音频放大器是一个完美的新领域、因此我想问一些简单的问题。

我的客户正在研究 TAS2505-Q1。

TAS2505-Q1可以混合两种声音信号吗?

客户希望通过一个 TAS2505-Q1同时发出声音 A 和声音 B。

似乎可以根据数据表进行计算。

2. TAS2505-Q1中是否集成了存储器?  

假设客户使用10种类型的声音(A、B、C ... I、J)、具体取决于汽车场景。 10种类型的声音应该来自 MCU、还是可以保存在 TAS2505-Q1存储器中、例如 ROM 和 RAM?

数据表仅显示某些寄存器映射、而不显示存储器。 在这种情况下、我认为客户需要外部存储 IC。

谢谢你。

此致、

Oliver Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    请查看我在下面的回答、如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    1.-是的、TAS2505-Q1可以混合音频串行接口的左声道和右声道。 DAC 通道设置寄存器1可用于此目的:

    http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slau472/slau472.pdf#page=68

    2--不幸的是,这个器件没有用于这种用途的内部存储器。 客户将需要一个用于数据存储的外部 IC。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.