大家好、团队、
我叫 Oliver、是 TI 韩国的动力总成 FAE。
对于我来说、音频放大器是一个完美的新领域、因此我想问一些简单的问题。
我的客户正在研究 TAS2505-Q1。
TAS2505-Q1可以混合两种声音信号吗?
客户希望通过一个 TAS2505-Q1同时发出声音 A 和声音 B。
似乎可以根据数据表进行计算。
2. TAS2505-Q1中是否集成了存储器?
假设客户使用10种类型的声音(A、B、C ... I、J)、具体取决于汽车场景。 10种类型的声音应该来自 MCU、还是可以保存在 TAS2505-Q1存储器中、例如 ROM 和 RAM?
数据表仅显示某些寄存器映射、而不显示存储器。 在这种情况下、我认为客户需要外部存储 IC。
谢谢你。
此致、
Oliver Kim