This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:使用 Matlab 计算双二阶系数

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/894424/tas2505-calculating-biquad-coefficients-using-matlab

器件型号:TAS2505

您好!

是否可以在不使用 TI Biquad 系数计算器的情况下接收概览或 MATLAB 代码来计算 TAS2505的滤波器系数?

我找到了应用手册 SLAA447、其中包含一些用于计算系数的 MATLAB 代码。 在以下页面中、十六进制系数与 ti biquad 系数计算器计算的系数相同-但是、使用 MATLAB 代码、我获得了针对均衡器滤波器的不同结果。

您能否共享 TI 工具中的均衡器计算结果以便我可以在 MATLAB 中计算均衡器系数?

SLAA447第13页给出了均衡器的以下系数:

N0 = 7f ff

N1 = 82 FD

n2 = 7a ce

D1 = 7e C5

D2 = 81 AC

使用第12页上的代码在 MATLAB 上获取此信息:

N0 = 7f 77

N1 = 85 36.

n2 = 76 55

D1 = 7e 09

D2 = 83 23

此致

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    此应用手册共享 TI 双二阶计算器工具使用的所有计算公式。 我认为工具上的差异是用于系数计算的位数。 我建议修改代码或双二阶系数计算器上使用的位数。 它们应该具有相同的结果。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.