您好!
是否可以在不使用 TI Biquad 系数计算器的情况下接收概览或 MATLAB 代码来计算 TAS2505的滤波器系数?
我找到了应用手册 SLAA447、其中包含一些用于计算系数的 MATLAB 代码。 在以下页面中、十六进制系数与 ti biquad 系数计算器计算的系数相同-但是、使用 MATLAB 代码、我获得了针对均衡器滤波器的不同结果。
您能否共享 TI 工具中的均衡器计算结果以便我可以在 MATLAB 中计算均衡器系数?
SLAA447第13页给出了均衡器的以下系数:
N0 = 7f ff
N1 = 82 FD
n2 = 7a ce
D1 = 7e C5
D2 = 81 AC
使用第12页上的代码在 MATLAB 上获取此信息:
N0 = 7f 77
N1 = 85 36.
n2 = 76 55
D1 = 7e 09
D2 = 83 23
此致
Sebastian