https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/885161/tpa3255-tpa3255-protection
器件型号:TPA3255我们将使用 TPA3255设计为 PBTL 模式的功率放大器、我们参考手册 tpa3255.pdf、图31和参考设计 slar129a.pdf 中的28页(10.2.4)一章、两者均由 TI 提供。
问题:当我们将放大器与外部4Ω Ω、400W 负载扬声器连接时、它将在调整输入信号源时受到保护。 受到保护。 我们调节音量以将音量除以
32级。 在0-28电平之间、放大器可以正常工作。 在极少数情况下、它将受到保护、但当我们调整到29-32时、芯片将立即受到保护。 此时、我们可以看到/ FAULT 引脚通过示波器被拉低。
但/ CLIP_OTW 引脚仍然为高电平。
电源:GVDD 电源为12v、PVDD 的电压为24V-48V、情况相同。